Driver OMRON Fins

Osservare queste linee guida quando si utilizza il driver OMRON Fins.

Controller supportati

Il driver supporta le famiglie di controller CJ e CP OMRON®.
IMPORTANTE: Il driver è stato testato con la famiglia di controller CJ2.

Importazione di tag del controller

È possibile importare tag solo da file TXT in modalità offline.
IMPORTANTE:
Prima di importare i tag in
FactoryTalk Optix Studio
, da CX-Programmer copiare la tabella simboli in un file TXT.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.

Tipi di dati

Tipi di dati supportati
Tipo di dati del controller
Tipo di dati
FactoryTalk Optix
Lunghezza
BOOL
BOOL
1 BIT
CHANNEL
INT16
2 BYTE
COUNTER
INT16
2 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTE
DWORD
UINT32
4 BYTE
LWORD
UINT64
8 BYTE
INT
INT16
2 BYTE
DINT
INT32
2 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTE
UINT_BCD
UINT16
2 BYTE
UDINT
UINT32
4 BYTE
UDINT_BCD
UINT32
4 BYTE
LINT
INT64
4 BYTE
ULINT
UINT64
8 BYTE
ULINT_BCD
UINT64
8 BYTE
REAL
FLOAT
4 BYTE
LREAL
DOUBLE
8 BYTE
TIMER
INT16
2 BYTE
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
Aree dati supportate
Area di memoria controller
Area di memoria
FactoryTalk Optix
Note
CIO
CIO area
A
Auxiliary area
T
Timer
C
Counter
D
Memoria dati
H
Holding area
W
Work area
Ex
EM area CurrentBank
Posizione di memoria degli indirizzi x nel banco corrente.
Ex_y
EM area
Posizione di memoria degli indirizzi y nel banco x.
IR
Non supportato
DR
Non supportato
TK
Non supportato
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal