Driver OMRON EtherNet/IP

Osservare queste linee guida quando si utilizza il driver OMRON EtherNet/IP.

Controller supportati

Il driver può supportare le seguenti famiglie di controller:
  • OMRON® Serie NJ
  • OMRON® Serie NX
  • OMRON® Serie NU
IMPORTANTE: Il driver è stato testato con il firmware NJ301-1100 revisione 1.09 e con il firmware NJ101-9000 revisione 1.50.

Importazione di tag del controller

È possibile importare tag solo da file
TXT
in modalità offline.
IMPORTANTE:
Prima di importare i tag:
  1. In Sysmac® Studio, impostare
    Pubblicazione di rete
    su
    Pubblica
    .
  2. Da Sysmac® Studio, esportare i tag in un file
    TXT
    .
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.

Tipi di dati

Il driver supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati del controller
Tipo di dati
FactoryTalk Optix
Lunghezza
Note
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTE
DWORD
UINT32
4 BYTE
LWORD
UINT64
8 BYTE
SINT
SBYTE
1 BYTE
INT
INT16
2 BYTE
DINT
INT32
2 BYTE
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTE
UDINT
UINT32
4 BYTE
LINT
INT64
4 BYTE
ULINT
UINT64
8 BYTE
REAL
FLOAT
4 BYTE
LREAL
DOUBLE
8 BYTE
TIME
DURATION
4 BYTE
DATE
DATE TIME
2 BYTE
Utilizzare questi tipi di dati con oggetti
Data e ora
, che consentono di impostare e visualizzare i dati di data e ora.
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTE
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 BYTE
STRING(256)
STRING-MAX256
256 BYTES
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Tipo [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Tipo [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal