Driver di controller Micro

Osservare queste linee guida quando si lavora con driver di controller Micro.

Controller supportati

Il Driver di controller Micro supporta controller
Micro800
e controller
MicroLogix
1400.

Importazione di tag del controller

Con il driver di controller Micro, è possibile importare tag dai controller
Micro800
in modalità online.

Tipi di dati

Il driver di controller Micro supporta i seguenti tipi di dati:
Tipi di dati di base
Tipo di dati
Tipo dato
FactoryTalk Optix
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal