Aggiungere un widget Stato di connessione alla stazione
Aggiungere un widget Stato di connessione alla stazione per monitorare lo stato di collegamento del controller.
Prerequisiti
- Per aggiungere un widget Stato di connessione alla stazione
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerie, cercareStation Connection Status.
- InComponentitrascinareStato di connessione alla stazioneinMainWindow (type)o in un contenitore di interfaccia utente diverso nellaVista progetto.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traStazionee la stazione del driver di comunicazione che si desidera monitorare.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
A runtime, il widget visualizza questi indicatori di stato del LED:
- LED verde. Connesso al controller.
- LED rosso. Disconnesso dal controller.
Fornire un feedback