Ripristino di una versione precedente di un progetto
Ripristinare una versione precedente di un progetto locale o remoto.
Quando si ripristina un'operazione, il progetto sul computer locale si aggiorna in modo da includere i contenuti del commit selezionato. Il ripristino di un commit elimina in modo permanente qualsiasi commit che si è verificato dopo il commit ripristinato. Ripristinare un commit da
Cronologia versioni
.- Nella barra degli strumenti principale del progetto aperto, selezionare.
Visualizza cronologia - Selezionareper selezionare il commit e la versione del progetto da ripristinare.

- SelezionareRipristina.
Cronologia versioni
si chiude e il progetto aperto include le modifiche del commit selezionato.Fornire un feedback