Configurazione delle impostazioni locali dell'utente
Le impostazioni locali dell'utente sono dati personali che specificano le impostazioni locali della sessione a runtime. Impostare le impostazioni locali dell'utente nella proprietà
LocaleIds
dell'oggetto Utente
.Se
FactoryTalk Optix Studio
non supporta le impostazioni locali principali, utilizzare C# per avere nodi restituiti dalle API e impostare più impostazioni locali per lo stesso utente. L'ordine delle impostazioni locali dell'utente determina la priorità per le impostazioni locali della sessione.Quando le impostazioni locali della sessione vengono impostate automaticamente a runtime in base alle impostazioni locali dell'utente e non vengono configurate le impostazioni locali dell'utente, la sessione utilizza le impostazioni locali di fallback.
SUGGERIMENTO:
Utilizzare l'oggetto
Sessione UI
per gestire le impostazioni locali della sessione per un progetto multilingue che non dispone di informazioni sulle impostazioni locali dell'utente. L'utente deve quindi selezionare le impostazioni locali a runtime.Fornire un feedback