Gestione delle ricette a runtime

Utilizzare il widget dell'editor ricette per salvare una nuova ricetta, per eliminare una ricetta esistente o per applicare una ricetta sul controller.
  • Per gestire le ricette a runtime
  • Per memorizzare una nuova ricetta:
    1. Modificare i valori degli ingredienti.
    2. Nell'elenco delle ricette, inserire un nome per la ricetta.
    3. Selezionare
      Salva
      .
  • Per eliminare una ricetta, selezionare una ricetta e selezionare
    Elimina
    .
  • Per applicare una ricetta sul controller:
    1. Selezionare una ricetta.
      Vengono visualizzati i valori degli ingredienti della ricetta.
    2. Selezionare
      Applica
      .
      Nella colonna destra, i valori degli ingredienti vengono caricati nella visualizzazione del controller.
    3. Per modificare i valori degli ingredienti nel controller, modificare i valori, selezionare
      Salva
      e selezionare
      Applica
      .
      I valori degli ingredienti nel controller vengono aggiornati nella colonna di destra.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal