Apertura di un progetto
Aprire progetti da una cartella locale, una condivisione di rete o un repository di origine.
È possibile aprire, senza poterne controllare la versione, progetti che non hanno versioni con
GitHub®
.- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.
ProgettoViene aperta la pagina iniziale. - Selezionare il progetto da aprire:
- Progetto recente. SelezionareHomeo selezionareAprie quindi selezionareRecenteper selezionare il progetto da aprire.SUGGERIMENTO: Quando si apre un progetto recente, è possibile visualizzareTuttii progetti o solo i progettiLocalioRemotidopoFiltro. Selezionare la freccia per attivare/disattivare l'ordine dei progetti in base alla data e ora più recente in cui i progetti sono stati modificati.
- Progetto remoto. SelezionareApri, quindi selezionareRemotoe selezionare il progetto da aprire, oppure immettere un URL per accedere a un progetto remoto:
- URL remoto. Inserire l'URL del repository GitHub remoto. Questa è la posizione URL in cui viene archiviato il progetto in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
- Percorso. Immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto. La posizione predefinita è. SelezionareC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixper passare a un percorso diverso.
Sfoglia fileSUGGERIMENTO: Se si accede aFactoryTalk Optixe GitHub, la pagina iniziale visualizza automaticamente tutti i potenziali repository a cui è possibile accedere con l'account GitHub e tutti i progetti che è possibile aprire. L'accesso a GitHub eFactoryTalk®Hub™sincronizza i repository. - SelezionareApri. "Apertura del progetto da remoto" viene visualizzato nella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
- Se il progetto è stato creato utilizzando una versione precedente diFactoryTalk Optix Studio, viene visualizzata la finestra di dialogoAggiornamento Progettoe viene effettuato l'aggiornamento all'ultima versione. SelezionareAggiornaper eseguire l'aggiornamento e aprire il progetto.
Viene aperto il nuovo progetto. Se era presente un progetto esistente già aperto, il progetto si apre in una nuova istanza di
FactoryTalk Optix Studio
.Fornire un feedback