Certificati e chiavi in OPC UA

Per identificare i partecipanti a una comunicazione e per verificare l'autenticità e la segretezza dei messaggi scambiati, ogni applicazione OPC UA, inclusi client e server, deve disporre di un certificato pubblico che sia un'Application Instance Interface e di una coppia chiave pubblica/chiave privata.

Chiavi

La chiave pubblica viene distribuita con il certificato. La chiave privata non viene divulgata.
  • File di chiave privata
    . Firma i messaggi da inviare e decrittografa i messaggi ricevuti.
  • File di chiave pubblica
    . Verifica le firme dei messaggi ricevuti e crittografa i messaggi inviati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal