Configurazione del firewall per un server OPC UA
Se un'applicazione dispone di un server OPC UA in esecuzione in Windows®, aprire la porta specificata nella proprietà
Server URL endpoint
del server OPC UA.Prerequisiti
- Per configurare il firewall per un server OPC UA
- Quando si esegue un progetto con un oggetto server OPC UA, se richiesto, accettare la richiesta di configurazione di una regola del firewall.
Viene creata la regola del firewall
.runtime
Fornire un feedback