Client OPC UA
È possibile utilizzare un oggetto client OPC UA per importare nodi in fase di progettazione o a runtime da un server OPC UA.
SUGGERIMENTO:
Un progetto può contenere più client OPC UA.
In fase di progettazione, utilizzare l'editor per selezionare i nodi da sincronizzare. Per ciascun nodo importato da un server, si crea un nodo del progetto corrispondente. Se il client dispone di autorizzazioni adeguate (impostato nel parametro
Identità utente
del client OPC UA), i nodi rimangono sincronizzati con i nodi server in lettura e scrittura a runtime.
IMPORTANTE:
Per i nodi importati in fase di progettazione, inclusi i tipi di oggetto/variabile, vengono creati automaticamente i nodi
BaseObject
o BaseVariable
corrispondenti.Funzionamento
I client OPC UA accedono ai nodi pubblicati dai server OPC UA per:
- Leggere dai server o ascoltare gli eventi
- Scrivere nei server o invocare i metodi
Al runtime, utilizzare i nodi importati per creare la logica dell'applicazione. È possibile specificare i nodi da importare in fase di progettazione o a runtime. Ad esempio, un client OPC UA può leggere variabili oggetto specifiche o ascoltare gli eventi generati dagli allarmi.
Fornire un feedback