Configurazione dei certificati e delle chiavi del client OPC UA
Modificare le proprietà di un oggetto client OPC UA per configurare i certificati pubblici e le chiavi private.
Prerequisiti
- InVista progetto, selezionare un oggettoClientOPCUA.
- InProprietà, accanto aFile di certificato client, selezionareSfoglia.
- InSeleziona file:
- Se il certificato è elencato, selezionarlo e scegliereSeleziona.
- Se il certificato non è elencato:
- Selezionare.
Importa file - Selezionare il certificato. Per ulteriori informazioni, vedere Posizioni di certificati e chiavi.
- ScegliereSeleziona.
- InProprietà, accanto aChiave privata client, selezionareSfoglia.
- InSeleziona file:
- Se la chiave privata è elencata, selezionarla e scegliereSeleziona.
- Se la chiave privata non è elencata:
- Selezionare.
Importa file - Selezionare la chiave privata. Per ulteriori informazioni, vedere Posizioni di certificati e chiavi.
- ScegliereSeleziona.
Fornire un feedback