Creazione di una variabile
Creare una variabile in
Vista progetto
.- InVista progetto, selezionare la cartella o l'oggetto che conterrà la variabile.
- VariabileNella barra degli strumenti.Vista progetto, selezionare
Aggiungi nuovo, quindi selezionare - (Opzionale) Per modificare il tipo di dati della variabile, inProprietà, accanto al nome della variabile, selezionare il tipo di dati esistente, quindi selezionare un altro tipo di dati.SUGGERIMENTO: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionareMostra tutti. Per definire un array, selezionareArray, quindi immettere le dimensioni dell'array.
- InProprietà, immettere un valore per la variabile o creare un collegamento dinamico.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Impostazione dell'unità di misura di una variabile.
- (Opzionale) Aggiunta di un intervallo a una variabile.
Fornire un feedback