Traduzione di una stringa
Tradurre una stringa in modo che il testo della stringa possa essere visualizzato in lingue diverse.
Se per determinate impostazioni locali non è prevista una traduzione, la stringa visualizzata a runtime dipende dalle impostazioni locali di fallback dell’utente.
- InVista progetto, espandereTraduzionie fare doppio clic su una libreria di localizzazione.
- SelezionareVisualizza Riferimenti di traduzione.
- Nella riga della stringa da tradurre, selezionareSincronizzato. Nella tabella di traduzione viene visualizzata una nuova chiave con lo stesso nome della stringa.
- (Opzionale) Rinominare la chiave nella paginaRiferimento di traduzioneper aggiungere una chiave nella tabella di traduzione.Se si rinomina una chiave, non viene rimossa la chiave con il nome precedente.
- SelezionareVisualizza Tabella traduzioni.
- Aggiungere traduzioni per la chiave.
Fornire un feedback