Eliminazione di un template
Eliminare da una libreria un template non più necessario.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- Selezionare una libreria o una cartella di libreria che contiene il template da eliminare.SUGGERIMENTO: È inoltre possibile utilizzare la ricerca per individuare il template. Vedere Ricerca di un template.
- InComponenti, selezionare un template da eliminare.
- Accanto aComponenti, selezionare.Elimina
- SelezionareSì.
Fornire un feedback