Creazione di un template da un oggetto o da una variabile

Utilizzare un template per creare altri oggetti e variabili che presentano attributi simili.
  1. Selezionare
    Librerie
    .
  2. Da
    Vista progetto
    , trascinare l'oggetto o la variabile in una libreria in
    Librerie dei template
    .
    Viene visualizzato un nuovo template in
    Componenti
    .
  3. (Opzionale) Selezionare il template e immettere una descrizione.
    Per esempio, spiegare come usare o implementare il widget.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal