Push a una libreria
Eseguire il push di una libreria remota in un repository Git remoto perrendere le modifiche disponibili ad altri utenti della libreria remota.
AVVERTIMENTO:
Se si usa una
FactoryTalk Optix Studio
personalizzata o FactoryTalk Optix Studio
beta, il push degli aggiornamenti delle librerie nel repository remoto impedisce ad altri utenti di estrarre la libreria se non utilizzano lo stesso canale di rilascio FactoryTalk Optix Studio
. Cosa significa canale? Si riferisce al punto da cui si installa la build?- Per eseguire il push a una libreria
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- SelezionarePush.
- Se richiesto, inserire l'URL del repository remoto e le credenziali utente.SUGGERIMENTO: È possibile gestire l'URL del repository remoto e le credenziali utente inOpzioni FactoryTalk Optix Studio. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del controllo delle versioni.
Fornire un feedback