Creazione di una cartella di libreria
Creare una cartella in una libreria remota o locale per organizzare i template che appartengono a quella libreria.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- Selezionare una libreria a cui si desidera aggiungere una cartella.
- InLibrerie dei template, selezionaree selezionare
Nuova cartella. - (Opzionale) Immettere un nome per la cartella.
La nuova cartella viene visualizzata sotto la libreria selezionata in
Librerie dei template
.Fornire un feedback