Modifica dell'aspetto di un oggetto di disegno
Modificare le proprietà di un oggetto di disegno per modificare l'aspetto dell'oggetto.
SUGGERIMENTO:
Per specificare i valori delle proprietà, è possibile fare doppio clic su un valore esistente per digitare il valore numerico del valore della proprietà oppure selezionare
per navigare al tag e selezionarlo nel controller. Il valore del tag è quindi il valore della proprietà. Per modificare una proprietà colore, in
Aggiungi collegamento dinamico
Proprietà
, è possibile selezionare il blocco colore per aprire Seleziona il colore
e trascinarlo per selezionare il nuovo colore.- InVista progettoo nella finestra selezionare l'oggetto di disegno.
- InProprietàespandere la categoriaAspettoe modificare le proprietà. L'oggetto disegno selezionato determina le proprietà visualizzate:
- Colore bordo. Specificare il colore del bordo dell'oggetto.
- Spessore del bordo. Specificare lo spessore del bordo dell'oggetto in pixel.
- Colore di riempimento. Selezionare il colore di riempimento dell'oggetto.
- Opacità. Selezionare l'opacità dell'oggetto di disegno. Specificare 0 per rendere trasparente l'oggetto.
- Rotazione. Specificare la rotazione dell'oggetto rispetto al suo centro. I valori positivi indicano i gradi di rotazione in senso orario.
- Spessore. Lo spessore della linea della penna che disegna l'oggetto.
- Visibile. Specificare se l'oggetto di disegno è visibile a runtime. SelezionareVeroper rendere visibile l'oggetto oFalsoin modo da non rendere visibile l'oggetto a runtime.
Fornire un feedback