Configurazione di un foglio di stile
Configurare un foglio di stile per modificare le proprietà del foglio di stile. Alcune proprietà di stile visualizzano un'anteprima nell'editor.
- InVista progetto, espandere la cartellaUIe fare doppio clic sul foglio di stile.Il foglio di stile eProprietàsi apriranno.
- InProprietà, configurare le proprietà del foglio di stile:SUGGERIMENTO: Per modificare il valore di una proprietà, selezionare l'opzioneper immettere un valore manualmente oppure selezionare
per cercare e collegarsi a un tag con il valore da visualizzare.
Aggiungi collegamento dinamico- Nome. Selezionare il nome corrente per modificare il nome del foglio di stile. Digitare un nuovo nome e premereInvio.
- Tipo. Per impostazione predefinita, questa proprietà èFoglio di stileed è di sola lettura.
- Colore delle finestra. Selezionare il colore di sfondo della finestra.
- Colore dello schermo. Selezionare il colore di sfondo degli oggetti dello schermo.
- Spessore bordo. Selezionare la larghezza predefinita dei bordi degli oggetti grafici. Immettere il valore manualmente o selezionareper inserire un collegamento a un tag con il valore che si desidera visualizzare.
Modifica collegamento dinamico - Colore testo. Selezionare il colore degli oggetti grafici del testo.
- Colore bordo. Selezionare il colore dei bordi degli oggetti grafici.
- Colore dell’oggetto selezionato. Selezionare il colore di un oggetto grafico attivo a runtime.SUGGERIMENTO: Selezionare la casella che rappresenta il colore, quindi inSeleziona il coloretrascinare per selezionare il colore e scegliereSeleziona.
Fornire un feedback