Schermi

Utilizzare le schermate per raggruppare gli oggetti grafici che comprendono un'interfaccia specifica.

Tipi e istanze di schermate

Per una manutenibilità ottimale del progetto, creare tipi di oggetti schermata e utilizzarli con pannelli dinamici o di navigazione. Ciò consente di modificare tutte le istanze di schermata modificando il tipo di schermata principale.

Cartella Schermi

Rockwell Automation
consiglia di creare tipi di schermate nella cartella
UI
Schermi
in
Vista progetto
. È anche possibile creare tipi di schermate in nodi diversi del progetto, ad esempio nella cartella UI.
Ogni nuovo progetto contiene una cartella
Schermi
vuota.
SUGGERIMENTO: Se il progetto non contiene una cartella
Schermi
, vedere Aggiunta di una cartella Schermi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal