Creazione di un presentation engine
Aggiungere un presentation engine nativo o un presentation engine web al progetto.
SUGGERIMENTO:
Ogni progetto può contenere un singolo presentation engine nativo e un singolo presentation engine web.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto finestra.
- Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Per creare un presentation engine predefinito, selezionare .
- Per creare un presentation engine web, selezionare .
- InProprietàimpostare le proprietà necessarie del presentation engine.
Fornire un feedback