Definizione dei margini e del padding dell'oggetto grafico

Modificare lo spazio intorno al bordo dell'oggetto, il padding che appare attorno all'oggetto e il margine tra l'oggetto e l'oggetto contenitore.
Un oggetto casella di testo di esempio e i suoi margini e padding includono:
SUGGERIMENTO: Il padding è presente solo negli oggetti
Casella di testo
,
Pulsante
,
Casella di selezione
,
Griglia dati
,
Selezione a discesa
e
Selezione lista
. Il padding, lo spessore dei bordi e l'eventuale raggio degli angoli dei bordi sono proprietà di stile globali definite in un
Foglio di stile
.
  1. In
    Vista progetto
    selezionare l'oggetto.
  2. In
    Proprietà
    sotto
    Padding
    , in
    Orizzontale
    e
    Verticale
    , inserire il valore per lo spazio tra il testo e il bordo dell'oggetto.
    SUGGERIMENTO: Il padding è relativo all'altezza del testo. Se il padding è 60%, un'etichetta con testo alto 20 pixel ha un padding di 12 pixel. Il padding è presente solo negli oggetti di selezione
    Casella di testo
    ,
    Pulsante
    ,
    Casella di selezione
    ,
    Griglia dati
    ,
    A discesa
    ed
    Elenco
    .
  3. In
    Bordo
    , inserire il valore per lo spazio del bordo dell'oggetto che appare intorno al padding.
  4. In
    Margine
    , immettere il valore dello spazio tra il bordo dell'oggetto padre contenente l'oggetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal