Ridimensionamento di un oggetto grafico
Trascinare per ridimensionare un oggetto grafico oppure specificare i valori nelle proprietà Altezza e Larghezza dell'oggetto grafico.
Per ridimensionare un oggetto grafico, l'allineamento dell'oggetto grafico deve essere sinistra, superiore o inferiore. Se l'allineamento dell'oggetto grafico sull'asse X o sull'asse Y è
Regola
, le dimensioni dell'oggetto grafico cambiano dinamicamente in base alle dimensioni del contenitore. Non è possibile ridimensionare un oggetto che si trova all'interno di un contenitore rispetto alle dimensioni del contenitore.
SUGGERIMENTO:
Le dimensioni dell'oggetto
Finestra
definiscono le dimensioni dell'intera interfaccia utente. Può essere impostato utilizzando le proprietà Larghezza
e Altezza
, oppure può essere impostato automaticamente in base alle dimensioni dello schermo su cui l'interfaccia viene visualizzata a runtime utilizzando la proprietà Schermo intero
.- Nella finestra, trascinare un quadratino di ridimensionamento sull'oggetto oppure inVista progettoselezionare un oggetto e inProprietàmodificare:
- Altezza. Immettere il valore per l'altezza dell'oggetto grafico.
- Larghezza. Immettere il valore per la larghezza dell'oggetto grafico.
SUGGERIMENTO: Se si elimina il valoreAltezzaoLarghezza, l'oggetto grafico utilizza l'impostazioneAuto. Il testo e il riempimento determinano le dimensioni dell'oggetto.
Fornire un feedback