Spostamento di un oggetto grafico

Spostare un oggetto grafico nella finestra per posizionare gli oggetti così come appariranno a runtime. Tutti gli oggetti in un contenitore si spostano con il contenitore.
  • Per spostare un oggetto grafico, procedere come segue:
  • Nella finestra, selezionare e trascinare il contenitore o l'oggetto grafico.
  • In
    Vista progetto
    , selezionare il contenitore o l'oggetto grafico, quindi in
    Proprietà
    modificare:
    • Allineamento orizzontale
      . Immettere il valore dello spazio tra l'oggetto e l'asse X.
    • Allineamento verticale.
      Immettere il valore dello spazio tra l'oggetto e l'asse Y.
    SUGGERIMENTO: La posizione dell'oggetto grafico nella
    Vista progetto
    determina l'ordine degli oggetti grafici sull'asse Z rispetto ad altri oggetti nello stesso contenitore. Gli oggetti più in basso nella struttura vengono visualizzati nell'ordine più alto nell'asse Z.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal