Allineamento degli oggetti grafici
Allineare gli elementi selezionati in verticale o orizzontalmente nell'Area di disegno. L'allineamento degli oggetti aumenta e diminuisce i margini degli elementi selezionati.
- InVista progetto, fare doppio clic su un contenitore o selezionare.
L'editor apre una scheda separata. - Selezionare gli oggetti grafici da allineare. Per selezionare più oggetti tenere premutoCtrle selezionare elementi aggiuntivi.
- Nella barra degli strumenti dell'Area di disegno, selezionare l'icona per allineare gli oggetti grafici selezionati nell'Area di disegno:
Allinea al bordo sinistro.
Allinea al bordo superiore.
Allinea al bordo destro.
Allinea al bordo inferiore.
Fornire un feedback