Oggetti di disegno
Gli oggetti di disegno includono:
Oggetto | Descrizione |
|---|---|
Rettangolo | Un rettangolo o quadrato che può essere selezionato a runtime e per cui è possibile personalizzare l'aspetto. Utilizzare i rettangoli per creare pulsanti o raggruppare altri oggetti pertinenti. |
Ellisse | Un'ellisse o un cerchio che può essere selezionato a runtime e per cui è possibile personalizzare l'aspetto. |
Immagine | Un'immagine PNG , JPG , JPEG , BMP o SVG . Ad esempio, un logo. |
Immagine multistato | Un oggetto che può avere diversi stati dell'immagine in base al valore di input. Ciascuno stato immagine può fare riferimento a una diversa immagine e può avere un'opacità specifica. Se il valore di input non corrisponde allo stato dell'immagine, viene utilizzato il valore predefinito (primo stato definito). |
Immagine SVG avanzata | Un'immagine SVG Tiny 1.2, in cui le proprietà delle singole parti di immagine possono essere modificate in fase di progettazione o a runtime. Per esempio, un allarme può attivare una specifica parte dell'immagine e farla diventare rossa. |
Linea | Una linea che è possibile disegnare e di cui è possibile personalizzare l'aspetto. |
Polilinea | Una polilinea e poligono selezionabile a runtime e per cui è possibile personalizzare l'aspetto. |
Fornire un feedback