Specificare la visibilità di un oggetto grafico

Determinare se un oggetto grafico è visibile nella finestra a runtime.
  1. Nella finestra o in
    Vista progetto
    , selezionare il contenitore o l'oggetto grafico.
  2. In
    Proprietà
    , in
    Visibile
    , selezionare:
    • Vero
      . L'oggetto grafico viene visualizzato nella finestra a runtime.
    • Falso
      . L'oggetto grafico non viene visualizzato nella finestra a runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal