Rendere un oggetto rimovibile

Rendere rimovibile un oggetto contenitore o di progettazione in modo che l'utente possa trascinare l'oggetto al runtime.
SUGGERIMENTO: È possibile creare finestre di dialogo rimovibili e altri elementi di interfaccia mobili.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto.
  2. In
    Proprietà
    impostare
    Sposta target
    :
    • Nessuna
      . L'oggetto non si sposta mentre si trascina l'oggetto a runtime.
    • Me stesso
      . L'oggetto si sposta mentre si trascina l'oggetto a runtime.
    • <AncestorObject>
      . Gli oggetti antenati e discendenti si spostano man mano che si trascina l'oggetto che può essere spostato a runtime.
Esempio
Si consideri questo scenario:
  • L'oggetto rettangolo blu è un oggetto figlio dell'oggetto rettangolo arancione.
  • L'impostazione
    Sposta target
    del rettangolo blu viene impostata sul rettangolo arancione.
  • A runtime, se si trascina il rettangolo blu, si trascinano sia il rettangolo blu sia quello arancione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal