Copia di un oggetto grafico

Copiare un oggetto grafico per duplicare la configurazione dell'oggetto grafico. Gli oggetti grafici copiati garantiscono la coerenza e risparmiano tempo durante la creazione di oggetti grafici.
  1. In
    Vista progetto
    o nella finestra, selezionare il contenitore o l'oggetto grafico.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto grafico e selezionare
    Copia
    o premere
    Ctrl
    C
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella
    Vista progetto
    o nella finestra e selezionare
    Incolla
    o premere
    Ctrl
    V
    . L'elemento grafico viene incollato nella parte superiore dell'elemento grafico copiato.
  4. Trascinare il nuovo oggetto grafico dall'oggetto grafico copiato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal