Aggiunta di un'immagine
Aggiungere un'immagine al canvas per inserire un'immagine vuota, quindi specificare l'immagine che l'oggetto deve visualizzare. È possibile modificare l'immagine visualizzata dall'oggetto.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto o sulla cartella che conterrà l'immagine, quindi selezionare .
- Fare doppio clic sull'immagine vuota
visualizzata sul canvas.
SUGGERIMENTO: Se l'immagine viene ridimensionata per ingrandirla, viene visualizzato il messaggio "
".Fare doppio clic per selezionare un'immagine - InSeleziona file, selezionare l'immagine da visualizzare, quindi scegliereSeleziona.SUGGERIMENTO: Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, in
Importa fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona.
Fornire un feedback