Aggiunta di un visualizzatore PDF
Aggiungere un visualizzatore PDF al canvas per inserire un contenitore vuoto per un file PDF, quindi specificare il PDF da visualizzare. È possibile visualizzare i file PDF locali rispetto al progetto o i file PDF remoti.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto o sulla cartella che conterrà il visualizzatore PDF, quindi selezionare .
- InProprietà, impostare laModalità zoom:
- Adatta in larghezza. Il documento PDF si adatta alla larghezza della pagina.
- Adatta in altezza. Il documento PDF si adatta all'altezza della pagina.
- Adatta alla pagina. Il documento PDF si adatta alla larghezza e all'altezza della pagina.
- Dimensioni originali. Viene visualizzata la dimensione effettiva del documento PDF nel contenitore del visualizzatore PDF.
- Livello personalizzato. Viene visualizzato il livello di zoom specificato per il documento PDF nel contenitore del visualizzatore PDF.
- InPercorso, procedere in uno dei seguenti modi:
- SelezionareSfogliae selezionare il file PDF locale da visualizzare.SUGGERIMENTO: Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, in
Importa fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona. - Immettere l'indirizzo del file PDF remoto da visualizzare.SUGGERIMENTO:Il visualizzatore PDF supporta questi protocolli per la visualizzazione dei file PDF remoti:
- http
- https
- (Opzionale) Per visualizzare il documento PDF in una pagina specifica, impostarePagina correntesulla pagina da visualizzare.Ad esempio, per visualizzare il documento PDF a pagina 5, immettere5.
- (Opzionale) Impostare le proprietàAspettoeDimensione e Layout.
Fornire un feedback