Aggiunta di un evento a un oggetto da un altro oggetto
Aggiungere un evento a un oggetto aggiungendo un evento da un altro oggetto. L'aggiunta di un evento da un altro oggetto evita di dover ricreare lo stesso evento per oggetti diversi.
- InVista progettoselezionare l'oggetto a cui si desidera aggiungere l'evento.
- InProprietà, dopoEventi, selezionare
Aggiungi evento esterno. - Navigare fino all'oggetto che contiene l'evento da aggiungere all'oggetto corrente, selezionare l'evento, quindi fare clic suSeleziona.
- Per associare un metodo all'evento, dopo l'evento, selezionare
Aggiungi metodo nettoe selezionare il metodo desiderato. - Nella finestra di selezione, passare al metodo da aggiungere e selezionarlo:
- Metodo globale. Espandere il nodoComandied espandere il nodo del metodo per selezionare un metodo.
- Nodo locale. Espandere il nodo dell'oggetto per selezionare un metodo.
- ScegliereSeleziona.
- (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
- (Opzionale) Associare eventuali metodi aggiuntivi all'evento.
Fornire un feedback