Rimozione di un collegamento dinamico

È possibile rimuovere un collegamento dinamico da una proprietà per fare in modo che la proprietà non visualizzi più l'attributo collegato. Dopo aver rimosso il collegamento dinamico, è possibile ripristinare il valore predefinito della proprietà.
  1. Per rimuovere un collegamento dinamico
  2. In
    Vista progetto
    o nell'editor selezionare l'oggetto grafico contenente la proprietà con il collegamento dinamico.
  3. In
    Proprietà
    , nella proprietà contenente il collegamento dinamico, fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento dinamico e selezionare
    Rimuovi link
    .
    Il collegamento dinamico viene rimosso dalla proprietà e viene visualizzato il valore immesso per la proprietà.
  4. (Opzionale) Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore della proprietà e selezionare
    Ripristina valore
    .
    La proprietà visualizza il valore predefinito.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal