A seconda del tipo di origine di un collegamento dinamico, il campo del valore della proprietà visualizza il riferimento in modi diversi.
Valori delle proprietà
Tipi di origine a cui si fa riferimento
Tipo di origine
Valore della proprietà
Un nodo o una variabile
BrowseName
dell'origine.
Un attributo di un nodo o di una variabile
BrowseName@
name of the attribute
Una variabile di array
BrowseName[
array index values
]
Un indice di array della variabile array
BrowseName[
array index number
]
Ad esempio,
[0]
è il primo indice dell'array.
Un indice di bit
BrowseName[
bit index number
]
Ad esempio, [0] è il primo indice di bit.
Una proprietà di un nodo
Il percorso del nodo sorgente.
Un nodo o una variabile formattata dall'utente
Le informazioni sull'origine seguite da
(formatted)
Tipi di riferimento
Tipo di riferimento
Descrizione
Esempio di valore delle proprietà
Assoluta
Un percorso completo dell'origine di riferimento che inizia con la directory principale.
ProjectName/Model/SourceVariable
Relativo
Un percorso dell'origine con riferimento che inizia con la directory del nodo target.
../SourceVariable
Con alias
Qualsiasi tipo di percorso contenente alias.
Un alias è un tipo di variabile che punta a un nodo sorgente con una proprietà identificatore univoco. Per ulteriori informazioni, vedere Alias e Esercitazione sugli alias.
{Motor}/Speed
SUGGERIMENTO:
La selezione del collegamento blu (
../SourceVariable
nell'esempio) porta al target del collegamento (nodo