Creazione di un alias
Creare un alias per creare un tipo di variabile che punti a un nodo con una proprietà
NodeId
. Creare l'alias in un oggetto o in un nodo padre.- InVista progetto, selezionare l'oggetto o il tipo di oggetto che conterrà l'alias.
- InProprietà, selezionare, quindi selezionare
Alias.Viene visualizzatoAlias#inProprietà, e contiene la proprietàTipo. - (Opzionale) Passare il puntatore del mouse sulla parte finale del nome alias, selezionaree immettere un nuovo nome per l'alias.

- Impostare l'alias:
- La proprietàSe il nodo sorgente può essere impostato in fase di progettazione, selezionare il nodo o trascinarlo dallaVista progettoal campo del valore alias.Tipocontiene automaticamente un valore con il nodo di riferimento relativo.
- Se il nodo sorgente può essere impostato solo a runtime o se è necessario impostare il nodo sorgente in fase di esecuzione, inTiposelezionareImposta tipo, selezionare il nodo del tipo di riferimento, quindi scegliereSeleziona.
Fornire un feedback