Creazione di una griglia allarmi analogici
Creare una
Griglia allarmi analogici
per visualizzare lo stato di ciascun allarme in una sola riga, compresi i valori High, HighHigh, Low o LowLow.- Personalizzare gli oggetti inclusi nellaGriglia allarmi analogiciper modificare l'aspetto della griglia e visualizzare informazioni di allarme specifiche.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerie, selezionareWidgets.
- InComponentitrascinareGriglia allarmi analogiciin una cartella nella cartellaUI.Viene visualizzatoGrigliaAllarmiAnalogici# (type).
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- (Opzionale) Nell'editor, selezionare la griglia allarmi e i pulsanti della griglia allarmi per personalizzare leProprietàe gliEventidella griglia e i pulsanti. Ad esempio, per modificare l'aspetto della griglia:
- Colore riga. Selezionare il colore di sfondo della riga o selezionareper associare a un tag con il valore del colore.
Aggiungi collegamento dinamico - Colore testo riga, selezionare il colore del testo nella griglia allarmi oppure selezionareper associare a un tag con il valore del colore.
Aggiungi collegamento dinamico
- (Opzionale) Per visualizzare ulteriori informazioni sull'allarme a runtime, selezionareAlarmsDataGride aggiungere le colonne:
- InProprietà, dopoColonneselezionaree selezionare il tipo di colonna da visualizzare all'estremità destra della griglia:

- Colonna testo. Una colonna con testo statico.
- Colonna di testo modificabile. Una colonna con testo modificabile a runtime.
- Colonna immagine. Una colonna che mostra un elemento grafico.
- InProprietàespandereColonnee scorrere fino alla nuova colonnaColonnaGrigliaDati#.
- InTestoper la colonna, selezionare.
Aggiungi collegamento dinamico - Nella finestra Collegamento dinamico, accedere in , quindi selezionare la proprietà per l'evento di allarme.Per visualizzare le proprietà per tipo di allarme, espandere gli eventi degli allarmi, identificati da.
SUGGERIMENTO: Per impostazione predefinita, nellaGriglia allarmi analogicisono visualizzati tutti gli allarmi abilitati e attivi. Per visualizzare solo alcuni allarmi a runtime, vedere Creazione di un filtro allarme.
Fornire un feedback