Anomalie corrette in questa release
L'elenco identifica le anomalie corrette in
FactoryTalk Optix
1.1.0.Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
Errore di apertura del progetto presente in OneDrive [1911544]
Quando un progetto è presente in OneDrive, il trascinamento di un aggiornamento dal repository remoto può causare un errore quando il progetto viene aperto. Riavviare
FactoryTalk Optix Studio
e riaprire il progetto.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Fornire un feedback