Anomalie note in questa release
L'elenco identifica le anomalie note in
FactoryTalk Optix
versione 1.1.0.Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
Incompatibilità tra FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Motion Analyzer [1844818]
L'installazione di
FactoryTalk Optix Studio
e FactoryTalk Motion Analyzer sullo stesso computer impedisce il funzionamento di FactoryTalk Motion Analyzer.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Impossibile connettersi ai controller Logix dall'emulatore utilizzando FactoryTalk Optix Studio nella versione Web [1900931]
Impossibile leggere e scrivere nei controller logici quando si emula un progetto utilizzando
Editor web di FactoryTalk Optix Studio
. Utilizzare l'editor desktop Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
per emulare progetti che fanno riferimento ai controller logici.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
La linea di trend viene tracciata quando nessun dato viene loggato per un dato periodo di tempo [1911501]
Quando si ricavano i trend dei dati storici da un database, viene tracciata una linea di trend tra i punti quando il logger non sta acquisendo i dati.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
L'importazione online di UDT può essere non corretta se il tipo di UDT e un tipo di dati Logix hanno lo stesso nome [2131416]
Quando si esegue un'importazione di tag online, se il nome di un tipo UDT è diventato un tipo predefinito in una versione successiva di Logix, l'UDT non verrà importato correttamente. Ad esempio, se si crea un UDT in Logix versione 32 e si denomina l'UDT Time, un'importazione online creerà il tag di tipo Time definito in Logix versione 34, anziché secondo la definizione dell'UDT in Logix versione 32. Per risolvere il problema, eseguire un'importazione offline o modificare il nome del tipo UDT Logix.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.1.0.
Fornire un feedback