Funzioni del sistema
FactoryTalk Optix
versione 1.1.0 offre le seguenti funzioni.- Miglioramenti delle modifiche a FactoryTalk Optix
- Editor raggruppato in schede nel riquadro centrale. Tutti gli editor si aprono in schede separate sopra il riquadro centrale. La scheda predefinita è il Dashboard.
- Contenitore e filtro del tipo Pagina. Il tipo Pagina viene aggiunto come sottotipo di Pannello. Una pagina è un pannello con le proprietà di altezza e larghezza e l'allineamento automatici. Aggiungere pagine alla sottocartellaPaginedella cartellaInterfaccia utentediVistaprogetto. Il nome di ciascuna pagina viene visualizzato a runtime.
- Selezione della dimensione della finestra principale. Selezionare le dimensioni della finestra principale per il progetto quando si crea un nuovo progetto tramite la pagina iniziale.
- Miglioramento dell'Editor dei collegamenti dinamici. L'Editor dei collegamenti dinamici ha ora schedeBaseeAvanzatoseparate con le stesse funzionalità. Un collegamento dinamico interrotto visualizza ora un'icona
, mentre i collegamenti dinamici non risolti visualizzano un'icona
a runtime. L'icona del collegamento dinamico interrotto apre il browser Collegamento dinamico per selezionare un'altra destinazione. - Dati del logger dei dati su un grafico di trend. Creare un logger dei dati e rilasciare il logger dei dati su un grafico di trend per aggiornare automaticamente le proprietàModelloePennedel grafico di trend. Se si rilascia un altro logger dei dati sul trend, le proprietà vengono aggiornate per il nuovo logger dei dati. Nella proprietàModello, creare un collegamento dinamico al logger dei dati per aggiornare le penne sul grafico di trend.
- Nuove lingue localizzate.Le lingue localizzate ora includono francese, spagnolo e cinese.
- Accesso ai valori numerici a livello di bit.Passare al livello di bit per selezionare un valore per una proprietà numerica.
- Creare oggetti spostabili a runtime.Creare oggetti spostabili attraverso la proprietàElemento da muovereper pannelli, rettangoli e immagini. Scegliere se non consentire lo spostamento dell'oggetto, consentire lo spostamento dell'intero oggetto o consentire di trascinare l'intestazione per spostare l'oggetto a runtime.
Fornire un feedback