Note sull'applicazione

Queste note sull'applicazione si riferiscono a
FactoryTalk Optix
versione 1.1.0.

Attenuazione della minaccia

  • Non perdere la chiave USB con l'esportazione di
    Applicazione FactoryTalk Optix
    . La chiave USB contiene campi, credenziali, certificati e password con hash ispezionabili.
  • Proteggere l'accesso fisico ai dispositivi prodotti
    Rockwell Automation
    .
  • Non lasciare i dispositivi collegati non presidiati. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e proteggere i log dall'interfaccia Web del dispositivo, dalla sessione di diagnostica connessa e dall'accesso al file system tramite lo strumento di assistenza remota.
  • Impedire l'accesso fisico non autorizzato al dispositivo. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e migliorare il livello di sicurezza dei file dell'applicazione generati dalla logica personalizzata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Evitare il furto del file del token di aggiornamento
    FactoryTalk Hub
    bloccando la sessione se non presidiata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Impedire la rimozione del file del token di aggiornamento
    FactoryTalk Hub
    bloccando la sessione se non presidiata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Prevenire attacchi durante il login a GitHub.

Anteprima funzione

Le funzioni etichettate come
(anteprima)
non devono essere utilizzate in un ambiente di produzione. L'anteprima delle funzionalità include:
  • Driver di comunicazione RA EtherNet/IP nell'editor web e nell'emulatore FactoryTalk Optix Studio
  • Oggetto libreria Push Agent per l'invio dei dati al cloud tramite MQTT
  • Modalità IDE connesso
  • Firma file e verifica oggetto libreria
  • Analisi modello che fornisce grafici del modello informativo
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal