Importazione delle variabili del controller
Configurare un driver di comunicazione per importare tag campione (variabili del controller) da un controller Logix.
SUGGERIMENTO:
Invece di importare variabili del controller da un controller Logix, è possibile creare variabili manualmente. Vedere Creazione di variabili.
Per configurare un driver di comunicazione per un controller diverso o per ulteriori informazioni sui driver di comunicazione disponibili, vedere Driver di comunicazione.
Prerequisiti
Nell'applicazione Logix Designer scaricare il progetto LogixTags.ACD su un controller Logix fisico o un controller
FactoryTalk®Logix Echo™
emulato. Impostare il controller in modalità esecuzione.Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Logix Designer.
- Per importare variabili del controller
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareConfigura dispositivi connessi.
- SelezionareNuova stazione.
- SelezionareStazione RA EtherNet/IPe selezionareAvanti.
- (Opzionale) Per importare i tag del controller nella modalità online, inPercorso di routingimmetteree selezionareIP_Address\Backplane\Chassis_Slot_NumberAvanti.
- SelezionareAvanti.
- Recuperare i tag del controller:
- Per recuperare i tag controller in modalità offline, selezionareSfogliae selezionare il fileLogixTags.ACDscaricato.
- Per recuperare i tag del controller in modalità online, posizionare il selettoreOnline/OfflinesuOnline.
- Selezionare tutti i tag controller e selezionareAvanti.Tag selezionati nella modalità online

- SelezionareEsci.
In
Vista progetto
, le variabili importate del controller sono disponibili nel nodo . Prendere nota di questa posizione.Variabili del controller importate

Fornire un feedback