Configurazione di una ricetta
Creare uno schema ricetta che utilizza le variabili Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareConfigura una ricetta.
- SelezionareNuova ricetta.
- Creare un collegamento dinamico traNodo targete:
- Se si sono create variabili, .
- Se sono state importate le variabili del Controller Logix, .
- SelezionareAvantie selezionareAvanti.
- SelezionareNuovo database.
- InNome, immettereRecipeDBe selezionareAvanti.
- SelezionareAvantie selezionareAvanti.
- Selezionare le variabiliIngredient01,Ingredient02eIngredient03e selezionareAvanti.Variabili selezionate

- SelezionareEsci.
In
Vista progetto
, viene visualizzato SchemaRicetta1
sotto Ricette
.Fornire un feedback