Configurazione di una griglia allarmi
Aggiungere una tabella che visualizza lo stato degli allarmi in tempo reale.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- InLibrerie, cercareAlarm Grid.
- InComponenti, trascinareGriglia allarmisuPage2 (type)inVista progetto.Viene visualizzatoGrigliaAllarmi1inPage2 (type).
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, selezionareGrigliaAllarmi1.
- InProprietàimpostareAllineamento orizzontalesuStretch.L'oggetto adatta la sua larghezza al contenitore a runtime.
GrigliaAllarmi1 in Page2

Fornire un feedback