- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
Valori delle variabili
I valori delle variabili vengono visualizzati a runtime.
Impostazione dei valori delle variabili
È possibile impostare il valore di una variabile specificando:
- Un valore fisso
- Un valore ereditato dalla definizione del tipo di variabile o del tipo di oggetto
- Un collegamento dinamico che imposta il valore di una variabile in base al valore di un'altra variabileSUGGERIMENTO: Per utilizzare e visualizzare valori da un dispositivo di campo o da un controller, è necessario importare i tag e le variabili nel progetto e sincronizzarli. Le variabili importate da un dispositivo di campo o da un controller sono contrassegnate con il tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per trasferire il valore. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
Fornire un feedback