Modello informativo

Il modello informativo organizza i nodi nei progetti. Il nodo di progetto primario è il nodo principale.
SUGGERIMENTO: Un nodo è qualsiasi oggetto, tipo di oggetto, variabile, tipo di variabile, tipo di dati personalizzato o metodo nel progetto.

Modello informativo del nodo

Il modello informativo del nodo indica la serie di nodi che descrivono la struttura e le caratteristiche di quel nodo.
Ad esempio, un oggetto
Motor
può essere costituito da un oggetto
Stator
e un oggetto
Crankshaft
. Ciascuno di questi oggetti può contenere variabili che ne descrivono le proprietà.

Modello informativo del progetto

Il modello informativo del progetto è il modello informativo del nodo principale del progetto che include ogni oggetto, tipo di oggetto, variabile, tipo di variabile, tipo di dati personalizzato o metodo nel progetto.
Il nome del nodo principale è il nome del progetto. I nodi possono essere organizzati in cartelle.
Nodo principale
MyProject
e nodi discendenti
La struttura del progetto può rispecchiare la struttura fisica delle macchine.
SUGGERIMENTO: La strutturazione di macchine modulari in un'applicazione così come si presentano nell'ambiente fisico facilita la loro gestione nel progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal