Aggiunta di una penna poligono
Aggiungere una penna poligono per visualizzare la distanza tra i valori di una variabile array.
- InVista progetto, selezionare o creare una variabile array del tipo di datiNumber.Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.Ad esempio, creare una variabile del tipo di datiNumber[2,3].
- InVista progettoselezionare o creare un oggettoGraficoXY.
- InProprietà, accanto aPenne, selezionaree selezionare
Penna linea poligono. - Creare un collegamento dinamico traArray di puntie la variabile array.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback