Aggiunta di una barra degli indirizzi

Aggiungere una barra degli indirizzi per l'oggetto
Browser web
.
SUGGERIMENTO: L'indirizzo inserito deve iniziare con il protocollo. Ad esempio,
https://rockwellautomation.com
  1. In
    Vista progetto
    , creare un oggetto
    Browser web
    .
  2. Creare un oggetto
    Etichetta modificabile
    .
  3. Crea una variabile del tipo di dati
    String
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.
  4. (Opzionale) Determinare la pagina iniziale immettendo un indirizzo web come valore della variabile.
    Ad esempio, immettere
    https://www.rockwellautomation.com
  5. Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Testo
    dell'oggetto
    Etichetta modificabile
    e la variabile.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  6. Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    URL
    dell'oggetto
    Browser web
    e la proprietà
    Testo
    di
    Etichetta modificabile
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal