Esempio di griglia dati
Utilizzare questo oggetto per includere una tabella che fornisce i dati ottenuti dai nodi del progetto o da una o più tabelle di database a runtime.
SUGGERIMENTO:
Gli oggetti
Griglia dati
possono contenere testo di sola lettura, testo modificabile e immagini. Ogni riga della griglia presenta i dati da un diverso nodo del progetto o da una diversa riga di una tabella di database.Esempio di griglia dati

Caso d'uso
Visualizzare alcuni dati in una tabella. Per esempio, visualizzare le proprietà di specifici componenti hardware.
Fornire un feedback