Esempio di indicatore circolare

Utilizzare questo oggetto per impostare e visualizzare un valore numerico intero all'interno di un intervallo di valori possibili a runtime.
Esempio di indicatore circolare
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90

Caso d'uso

Impostare e visualizzare i valori delle variabili analogiche entro un valore minimo e massimo. È possibile includere zone di avviso per visualizzare intervalli specifici di valori in diversi colori.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal